This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:用于驱动三相无刷直流电机的5A 和8A 驱动器 IC

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, DRV8316, DRV8311, DRV8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195347/drv8313-5a-and-8a-driver-ic-to-drive-3-phase-brushless-dc-motors

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件: DRV8316DRV8311DRV8317


您好、先生、

我们正在寻找驱动三相无刷直流电机的驱动器 IC (目前我们使用的是 DRV8313 2.5A 驱动器 IC、
您能不能建议具有5A 和8A 高电流能力的类似 IC。

期待您的到来。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您发帖给电机驱动器论坛!

    以下器件具有与 DRV8313相同的功能和不同的引脚排列:

    • DRV8316: 最大40V、 8A 峰值电流
    • DRV8311: 最大24V、 峰值电流为5A
    • DRV8317:最大24V、峰值电流为5A

    最棒的

    ~Alicia