This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:设计文件/*.brd 文件

Guru**** 2482115 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605EVM-CT, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194380/drv2605evm-ct-design-file-brd-files

器件型号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他器件: DRV2605

大家好、团队、

代表我的客户发布:

您能否向我们发送 DRV2605EVM-CT 的设计文件或*。brd 文件? 用户指南提供了完整的原理图、但我对 底部铜上 LRA 的铜线迹尺寸(宽度 x 厚度)感兴趣  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、自从此 EVM 于2012年制造以来 、它是在不同的计划中制造的。 我实际上只使用了 Altium。 我无法找到您要查找的文件或打开任何布局文件。 我确实找到了一个 PDF 层图、但它没有缩放比例。

    输出迹线有什么问题? 这是低电压、低频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    你好。 请参阅下面的客户响应:

    目前、我正在 LRA 器件项目中工作。 此 LRA ([2、5VrmsAC@170Hz@170mA])与 TI 在 DRV2605 (ELV1036A [2VrmsAC@175Hz@90mA])上使用的 LRA 非常相似。

    我想根据铜布线尺寸(宽度 x 长度 x 厚度)和两条布线之间的间距来确定驱动此 LRA 器件的最小布线尺寸。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好、最小走线尺寸基于提供给负载(或 LRA)的电流。 这是一个与 TI 器件无关的 PCB 布局问题。

    我们是否可以提供与 TI 器件相关的任何帮助?