请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605EVM-CT 主题中讨论的其他器件: DRV2605
大家好、团队、
代表我的客户发布:
您能否向我们发送 DRV2605EVM-CT 的设计文件或*。brd 文件? 用户指南提供了完整的原理图、但我对 底部铜上 LRA 的铜线迹尺寸(宽度 x 厚度)感兴趣
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
代表我的客户发布:
您能否向我们发送 DRV2605EVM-CT 的设计文件或*。brd 文件? 用户指南提供了完整的原理图、但我对 底部铜上 LRA 的铜线迹尺寸(宽度 x 厚度)感兴趣
此致、
Renan
您好 Kelly、
你好。 请参阅下面的客户响应:
目前、我正在 LRA 器件项目中工作。 此 LRA ([2、5VrmsAC@170Hz@170mA])与 TI 在 DRV2605 (ELV1036A [2VrmsAC@175Hz@90mA])上使用的 LRA 非常相似。
我想根据铜布线尺寸(宽度 x 长度 x 厚度)和两条布线之间的间距来确定驱动此 LRA 器件的最小布线尺寸。


此致、
Renan