尊敬的专家:
客户 将 DRV8718用于低侧驱动器、如下图所示。
我想他们不需要将 SHx 连接到 MOSFET 漏极引脚,对吧?
SHx 引脚仅用于感测高侧 MOSFET 拉电流引脚的电压、对吧?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户 将 DRV8718用于低侧驱动器、如下图所示。
我想他们不需要将 SHx 连接到 MOSFET 漏极引脚,对吧?
SHx 引脚仅用于感测高侧 MOSFET 拉电流引脚的电压、对吧?

您好、Ryan、
[引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application ]SHX 引脚仅用于感测高侧 MOSFET 拉电流引脚的电压、对吗?SHx 引脚还用于监控具有 SPI 总线的器件的 VDS 是否存在开路和短路。 在这种情况下、您需要通过对寄存器 EN_OLSC 位设置进行编程来禁用该功能。
来自数据表:
8.3.8.12离线短路和开路负载检测(OOL 和 OSC)
该器件提供了对外部功率 MOSFET 和负载进行离线短路和开路负载诊断所需的硬件。 这是通过 SHx 引脚上的集成上拉和下拉电流源实现的、该电流源连接到外部半桥开关节点。 离线诊断由 OLSC_CTRL 寄存器中的相关寄存器位控制。 首先、需要通过 EN_OLSC 寄存器设置启用离线诊断模式。 然后、可通过 PD_SHX 和 PU_SHX 寄存器设置启用各个电流源。 SHx 引脚上的电压将通过内部 VDS 比较器持续监控。 在诊断状态期间、VDS 比较器将在相关的 VDS 寄存器状态位中报告 SPI 寄存器中 SHx 引脚节点上的实时电压反馈。 当处于 VDS 比较器处于诊断模式时、全局 DS_GS SPI 寄存器位不会报告故障或警告。 在启用离线诊断之前、建议通过 EN_DRV 寄存器设置将外部 MOSFET 半桥置于禁用状态。 此外、VDS 比较器阈值(VDS_LVL)应调整为1V 或更高、以确保为内部阻断二极管正向压降留出足够的余量。
在 H/W 器件型号上、此功能不可用。
Brian
Brian、Shinya、
让我再次确认:
SHx 引脚还用于监控器件的 VDS 是否存在断路和短路"
这意味着高侧 MOSFET 的监控器 VDS、对吧?
现在、客户希望 使用 DRV8718进行6半桥控制。 但只有一个高侧 MOSFET 与所有6通道 LSD 共享的 GH1、SH1连接。
所有6个低侧 MOSFET 漏极均与高侧 MOSFET 源极和 SH1相连。
在这种情况下、无需担心 EN_OLSC 或任何其他显示器、对吧?
您好、Ryan、
[引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application/4504728 #4504728"]这意味着高侧 MOSFET 的监控 Vds、对吗?[/quot]当启用时、此功能(EN_OLSC) 监控高侧和低侧 FET、而不仅仅是高侧。
[引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application/4504728 #4504728"]现在、客户希望 使用 DRV8718进行6半桥控制。 但只有一个高侧 MOSFET 与所有6通道 LSD 共享的 GH1、SH1连接。
所有6个低侧 MOSFET 漏极均与高侧 MOSFET 源极和 SH1相连。
在这种情况下、无需担心 EN_OLSC 或任何其他显示器、对吧?
[/报价]如果您想对6个负载使用低侧控制、那么为什么还要使用连接到 VGHx 的高侧 FET? 负载均可连接至 VM 或电源。 根据您的第一个帖子、我看不到需要连接上部 FET。
Brian