This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:低侧应用

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application

器件型号:DRV8718-Q1

尊敬的专家:

客户 将 DRV8718用于低侧驱动器、如下图所示。  

我想他们不需要将 SHx 连接到 MOSFET 漏极引脚,对吧?

SHx 引脚仅用于感测高侧 MOSFET 拉电流引脚的电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将在下周二之前对其进行审核并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果未连接 SH 引脚、我不会想到会出现此问题。

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    如果我将 SHX 保持断开、是否应设置任何寄存器以避免任何警告?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不是真的。 但是、不应启用高侧。

    此致

    Shinya Morita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application ]SHX 引脚仅用于感测高侧 MOSFET 拉电流引脚的电压、对吗?

    SHx 引脚还用于监控具有 SPI 总线的器件的 VDS 是否存在开路和短路。 在这种情况下、您需要通过对寄存器 EN_OLSC 位设置进行编程来禁用该功能。

    来自数据表:

    8.3.8.12离线短路和开路负载检测(OOL 和 OSC)

    该器件提供了对外部功率 MOSFET 和负载进行离线短路和开路负载诊断所需的硬件。 这是通过 SHx 引脚上的集成上拉和下拉电流源实现的、该电流源连接到外部半桥开关节点。 离线诊断由 OLSC_CTRL 寄存器中的相关寄存器位控制。 首先、需要通过 EN_OLSC 寄存器设置启用离线诊断模式。 然后、可通过 PD_SHX 和 PU_SHX 寄存器设置启用各个电流源。 SHx 引脚上的电压将通过内部 VDS 比较器持续监控。 在诊断状态期间、VDS 比较器将在相关的 VDS 寄存器状态位中报告 SPI 寄存器中 SHx 引脚节点上的实时电压反馈。 当处于 VDS 比较器处于诊断模式时、全局 DS_GS SPI 寄存器位不会报告故障或警告。 在启用离线诊断之前、建议通过 EN_DRV 寄存器设置将外部 MOSFET 半桥置于禁用状态。 此外、VDS 比较器阈值(VDS_LVL)应调整为1V 或更高、以确保为内部阻断二极管正向压降留出足够的余量。

    在 H/W 器件型号上、此功能不可用。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、Shinya、

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、Shinya、

    让我再次确认:

    SHx 引脚还用于监控器件的 VDS 是否存在断路和短路"

    这意味着高侧 MOSFET 的监控器 VDS、对吧?

    现在、客户希望 使用 DRV8718进行6半桥控制。 但只有一个高侧 MOSFET 与所有6通道 LSD 共享的 GH1、SH1连接。

    所有6个低侧 MOSFET 漏极均与高侧 MOSFET 源极和 SH1相连。

    在这种情况下、无需担心  EN_OLSC 或任何其他显示器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    是的、您回答正确。 SHx 用于高侧 FET 的 VDS。  

    离线诊断是一个好问题。 如果客户连接 SHX 引脚、我们可以检测负载(线圈)开路情况。  

    正常情况下、当 LS 电流源打开时、SHx = PVDD。 如果负载开路、SHX=GND 由 LS 电流源供电。

     

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application/4504728 #4504728"]这意味着高侧 MOSFET 的监控 Vds、对吗?[/quot]

    当启用时、此功能(EN_OLSC) 监控高侧和低侧 FET、而不仅仅是高侧。

    [引用 userid="36616" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192771/drv8718-q1-low-side-application/4504728 #4504728"]

    现在、客户希望 使用 DRV8718进行6半桥控制。 但只有一个高侧 MOSFET 与所有6通道 LSD 共享的 GH1、SH1连接。

    所有6个低侧 MOSFET 漏极均与高侧 MOSFET 源极和 SH1相连。

    在这种情况下、无需担心  EN_OLSC 或任何其他显示器、对吧?

    [/报价]

    如果您想对6个负载使用低侧控制、那么为什么还要使用连接到 VGHx 的高侧 FET? 负载均可连接至 VM 或电源。 根据您的第一个帖子、我看不到需要连接上部 FET。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,Shinya、

    非常感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    仍然添加一个高侧 FET 的目的是、如果在低侧 FET 上发生任何事情、使其无法关闭、他们仍然可以关闭高侧 FET。  

    意味着高侧 FET 打开、低侧 FET 输出 PWM。  

    原理图位于此处下方、它能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的提问。

    根据原理图、很难判断负载是如何在外部连接的。 但是、如果它如下所示、应该是可以的。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Shinya 的说法、即每个电感负载都应该并联一个肖特基二极管。

    Brian