主题中讨论的其他器件: DRV8307
大家好
如果我们问 DRV8308、您会介意吗?
您能告诉我们 LOCKn 有效条件(LOCKn=低电平)吗?
数据表显示"达到恒定速度后、LOCKn 引脚被拉低、仅使用一个霍尔传感器;"。
作为此问题的背景、在我们的客户现场、存在以下情况;
-CLKIN=300Hz、FGOUT=300Hz -> LOCKn 生效
-CLKIN=300Hz、FGOUT=70Hz ->(在 一段时间后)-> LOCKn 生效
因此、LOCKn 断言似乎不是 CLKIN 和 FGOUT 之间的关系。
当 FGOUT 值变为常量后 、LOCKn 被置为有效。
此致、
大田松本