This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:LOCKn 有效条件

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195168/drv8308-lockn-assert-condition

器件型号:DRV8308
主题中讨论的其他器件: DRV8307

大家好  

如果我们问 DRV8308、您会介意吗?

您能告诉我们 LOCKn 有效条件(LOCKn=低电平)吗?

数据表显示"达到恒定速度后、LOCKn 引脚被拉低、仅使用一个霍尔传感器;"。

作为此问题的背景、在我们的客户现场、存在以下情况;
-CLKIN=300Hz、FGOUT=300Hz ->  LOCKn 生效
-CLKIN=300Hz、FGOUT=70Hz ->(在 一段时间后)-> LOCKn 生效

因此、LOCKn 断言似乎不是 CLKIN 和 FGOUT 之间的关系。
当 FGOUT 值变为常量后 、LOCKn 被置为有效。


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    这是一个相当旧的器件、支持有限。 查看数据表、我了解到 当旋转电机根据霍尔传感器的周期达到一致速度时、LOCKn 被驱动为低电平。我认为没有为此器件定义特定的速度阈值编号。 DRV8307实际上具有12.5%的速度阈值(SPEEDTH)、并且需要4个霍尔_U 周期来锁定。 HALL_U 频率必须大于2Hz 才能发生锁定。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu San

    感谢你的答复。

    这是一个相当旧的器件、支持有限。
    我认为没有为此器件定义特定的速度阈值编号。
    ->好的,我们已经了解了您的情况。  但是、我们需要 明确的答案。  
       DRV8308的 LOCKn 置为有效条件是否遵循?

    's lockn="" assert="" condition="">
    's>
    -Threshold (*1): 在 速度阈值内(SPEEDTH)  
    -period (term): 4 Hall_U 周期(2.56ms‐652.8ms×4?)
    hall_U 频率:快于2Hz

    然后、我们要确认速度阈值(SPEEDTH)。
    该阈值指示"HALL_U frequency (HALL_U 频率)"。
    因此、与 FGOUT 或 CLKIN 没有关系。
    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、

    我认为您的理解是正确的、但强烈建议您在工作台上测试此内容以进行确认?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu San

    感谢你的答复。
    好的、我们会鼓励客户进行测试。

    此致、

    大田松本