主题中讨论的其他器件: DRV8844
大家好、
如何驱动 集成电容器电机?
如何修改。 低于原理图?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
[引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue "]如何驱动 集成电容器电机?它只是一个普通的有刷直流电机、端子上有电容、用于滤除电刷/换向器电弧噪声。 将其视为任何正常有刷电机。
Brian
您好!
[引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue/4499166 #4499166)]您是否有电容器建议值? [/报价]电机上是否有2个电容器0.47uF? 如果不是、您为什么需要它们用于什么目的? 这将有助于确定电容值。
Brian
Unknown 说:已安装。 目的:电机制造商建议由实验室调试技术人员安装、以便通过 EMC 测试。 我们不想修改电容器值、因为电机制造商必须将其发送给 EMC 以进行重新校准。
如果您不想修改上限值、那么为什么要征求上限值的建议?
驱动器应该能够很好地驱动这些电容器。
Brian