This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:无法驱动集成电容器电机问题。

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8844

大家好、

如何驱动 集成电容器电机?

 如何修改。 低于原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您能否提供有关您所看到问题的更多详细信息?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue "]如何驱动 集成电容器电机?

    它只是一个普通的有刷直流电机、端子上有电容、用于滤除电刷/换向器电弧噪声。 将其视为任何正常有刷电机。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    Brian 答对了。  唯一的问题是、如果电容过大、当输出开关和电容器充电时、DRV8962会跳闸过流保护(OCP)。  i= CDV/dt。  "I"不能超过数据表中的 OCP 规格。

    这就是为什么我问您是否有任何问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有电容器建议值? 因为使用 DRV8844可以驱动这个集成电容器电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Ryan 今天不在办公室。 当他回到办公室时、他会联系到您。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue/4499166 #4499166)]您是否有电容器建议值? [/报价]

    电机上是否有2个电容器0.47uF? 如果不是、您为什么需要它们用于什么目的? 这将有助于确定电容值。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已安装。 目的:电机制造商建议由实验室调试技术人员安装、以便通过 EMC 测试。 我们不想修改电容器值、因为电机制造商必须将其发送到 EMC 以进行重新校准。

    如果通过 DRV8962的硬件电路对其进行了修改、或者软件程序经过修改、是否可以正常运行? DRV8844可以驱动该电机、如所附的波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192748/drv8962-cannot-drive-integrated-capacitor-motor-issue/4499166 #4499166"]您是否具有电容器建议值?
    Unknown 说:
    已安装。 目的:电机制造商建议由实验室调试技术人员安装、以便通过 EMC 测试。 我们不想修改电容器值、因为电机制造商必须将其发送给 EMC 以进行重新校准。

    如果您不想修改上限值、那么为什么要征求上限值的建议?

    驱动器应该能够很好地驱动这些电容器。

    Brian