This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251AEVM:DRV8251AEVM 基本问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251AEVM, DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196902/drv8251aevm-drv8251aevm-basic-questions

器件型号:DRV8251AEVM
主题中讨论的其他器件: DRV8251A

您能否为 DRV8251AEVM 提供以下信息

1)原理图

2) VSense 的计算。  不清楚评估板上的 Rsense 是什么、  

3) 3)电路板随附的跳闸值

4) 4)如何将外部 MCU 连接到 DRV8251AEVM

我已下载并解压缩 slvc820.zip。  有多个原理图 pdf、不清楚我 收到的评估板是哪一个、我不想猜测、调试/探头等  这就是 我提出所列问题的原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、T NF、

    感谢您的提问。

    我将链接正确的原理图文件、以解答您的大部分问题。

     e2e.ti.com/.../MD039A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    多 个原理图基于型号、MD039A (001)是 DRV8251A。

    希望这有助于回答您的问题。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay。 感谢您转发原理图。  

    我还有一个问题/要求澄清。  当在 VREF=3.3V、RTRIP=1.5K (根据原理图)和 A_IPROP1=1575uA/A (根据数据表)的情况下计算 ITrip 时、我得到的值为1.39A。  您能不能帮助我了解2.2A 后被列为 ITrip (在原理图中)的计算结果。?

    此外、请告诉我 RTrip 的容差(原理图中的 R5)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、T NF、

    当 VREF = 3.3V、I TRIP = 1.397A 时、您是正确的。需要更新原理图注释、很抱歉造成混淆。

    电阻器的容差为5%。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。