主题中讨论的其他器件: DRV8251A
您能否为 DRV8251AEVM 提供以下信息
1)原理图
2) VSense 的计算。 不清楚评估板上的 Rsense 是什么、
3) 3)电路板随附的跳闸值
4) 4)如何将外部 MCU 连接到 DRV8251AEVM
我已下载并解压缩 slvc820.zip。 有多个原理图 pdf、不清楚我 收到的评估板是哪一个、我不想猜测、调试/探头等 这就是 我提出所列问题的原因。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否为 DRV8251AEVM 提供以下信息
1)原理图
2) VSense 的计算。 不清楚评估板上的 Rsense 是什么、
3) 3)电路板随附的跳闸值
4) 4)如何将外部 MCU 连接到 DRV8251AEVM
我已下载并解压缩 slvc820.zip。 有多个原理图 pdf、不清楚我 收到的评估板是哪一个、我不想猜测、调试/探头等 这就是 我提出所列问题的原因。 谢谢你。
嘿、T NF、
感谢您的提问。
我将链接正确的原理图文件、以解答您的大部分问题。
e2e.ti.com/.../MD039A_2800_001_29005F00_Sch.PDF
多 个原理图基于型号、MD039A (001)是 DRV8251A。

希望这有助于回答您的问题。
最棒的
Akshay
您好 Akshay。 感谢您转发原理图。
我还有一个问题/要求澄清。 当在 VREF=3.3V、RTRIP=1.5K (根据原理图)和 A_IPROP1=1575uA/A (根据数据表)的情况下计算 ITrip 时、我得到的值为1.39A。 您能不能帮助我了解2.2A 后被列为 ITrip (在原理图中)的计算结果。?
此外、请告诉我 RTrip 的容差(原理图中的 R5)。
谢谢。