请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8844 大家好、
您能否建议几个设计输入来规划 DRV8844电机驱动器的冗余、该驱动器用于驱动路虎套件中的直流电机?
我们的客户将两个电池供电的电机连接到一个 DRV8844电机驱动器、所有这些电机一起使用3个驱动器来驱动6个电池供电的电机。 他的问题是、如果驾驶员出现故障、是否有其他选择来运行电机?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.