This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:电机驱动器冗余

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195891/drv8844-motor-driver-redundancy

器件型号:DRV8844

大家好、

您能否建议几个设计输入来规划 DRV8844电机驱动器的冗余、该驱动器用于驱动路虎套件中的直流电机?

我们的客户将两个电池供电的电机连接到一个 DRV8844电机驱动器、所有这些电机一起使用3个驱动器来驱动6个电池供电的电机。 他的问题是、如果驾驶员出现故障、是否有其他选择来运行电机?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果客户检测到驱动程序出现故障、是否可以使用备用驱动程序启动? 是否有备用驱动器用于紧急情况?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay

    您是指板载备份驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mangala、

    是的、一个用于运行电机的备用驱动器。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    所有三个驱动程序的另一个备份驱动程序是否正常?

    我们是否需要通过微控制器的独立 PWM 引脚来控制该备用驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mangala、

    最好为每个驱动程序提供备份以进行保护。  

    您可以使用来自微控制器的相同 PWM 来控制备份。 您是否需要单独的 MCU 来实现冗余、由您决定。

    最棒的
    Akshay