This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:DRV8812需要外部钳位二极管来驱动直流电机?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812, L293D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197680/drv8812-external-clamping-diode-is-required-for-drv8812-to-drive-dc-motor

器件型号:DRV8812
主题中讨论的其他器件: L293D

您好!

为了以24V 电压驱动直流电机、标称电流为600mA (峰值为1.2A)、我们选择了 DRV8812作为 L293D 的替代器件(来自 ST)。

L293D 内部钳位二极管、在 DRV8812中不可用。

我们是否打算将外部钳位二极管与 DRV8812一起用于驱动直流电机?

如果有、请建议使用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    感谢您的提问。

    使用 DRV8812、您无需添加任何外部二极管。 请参阅数据表的第8.2节、了解典型应用。 此外、请参阅我们的 EVM 原理图文件(可在设计文件下找到)以帮助您进行新设计可能会有所帮助。

    https://www.ti.com/tool/DRV8812EVM

    最棒的

    Akshay