请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8812 主题中讨论的其他器件: L293D
您好!
为了以24V 电压驱动直流电机、标称电流为600mA (峰值为1.2A)、我们选择了 DRV8812作为 L293D 的替代器件(来自 ST)。
L293D 内部钳位二极管、在 DRV8812中不可用。
我们是否打算将外部钳位二极管与 DRV8812一起用于驱动直流电机?
如果有、请建议使用二极管。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Rahul、
感谢您的提问。
使用 DRV8812、您无需添加任何外部二极管。 请参阅数据表的第8.2节、了解典型应用。 此外、请参阅我们的 EVM 原理图文件(可在设计文件下找到)以帮助您进行新设计可能会有所帮助。
https://www.ti.com/tool/DRV8812EVM
最棒的
Akshay