主题中讨论的其他器件:DRV8434、 DRV8462、 DRV8462EVM
客户询问 DRV8434评估板上是否有备用 GPIO? 查看电路板原理图、我没有看到连接了来自 MCU 的任何备用 GPIO。
第二个问题:GUI 是否支持脚本编写? "工具"下拉菜单下有一个灰显的"脚本"选项、不执行任何操作。 我们想知道这是否是一个可以通过某种方式启用的选项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户询问 DRV8434评估板上是否有备用 GPIO? 查看电路板原理图、我没有看到连接了来自 MCU 的任何备用 GPIO。
第二个问题:GUI 是否支持脚本编写? "工具"下拉菜单下有一个灰显的"脚本"选项、不执行任何操作。 我们想知道这是否是一个可以通过某种方式启用的选项?
Mark、您好!
没有带测试点的 GPIO、但有许多未使用的 GPIO。 如果您想要可用的 GPIO、可以使用 MSP_nSLEEP 引脚。 断开与 MCU 的 nSLEEP 连接、并将 nSLEEP 信号连接到3.3V 以启用器件。 另一种选择是使用 MSP_nFAULT、但您将无法在 GUI 中查看故障(EVM 上仍会有红色 LED 指示灯、用于在发生故障时发出通知)。


否 当前没有计划在此 GUI 中包含脚本。
客户想要实现什么目标? 可以通过一种方式在不使用脚本的情况下实现它。
此致、
Pablo Armet
您好、Pablo、
感谢您的响应以及您将 nSLEEP 或 nFAULT 引脚用作 GPIO 的想法。 我会将其传递给大家。
关于脚本编写、客户希望对步进序列进行更多控制。 例如、他们希望改变反向模式与正向模式中的阶跃数、并对等。 GUI 只能将两个方向的往复步骤设置为常量。
客户可能会在获得 EVM 后转到 DRV8462、因为它具有更高的电流能力。 我尚未查看此 GUI、但我认为它也不支持脚本编写。
Mark、您好!
[引用 userid="12093" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194097/drv8434evm-gpio-and-gui-question/4504347 #4504347">客户一旦获得 EVM、就很可能迁移到 DRV8462、因为它具有更强的电流能力。 我尚未查看此 GUI、但我认为它也不支持脚本编写。 [/报价]DRV8462EVM 确实包含一个脚本窗口。

此致、
Pablo Armet