This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:GPIO 和 GUI 问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194097/drv8434evm-gpio-and-gui-question

器件型号:DRV8434EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8434DRV8462DRV8462EVM

客户询问 DRV8434评估板上是否有备用 GPIO?  查看电路板原理图、我没有看到连接了来自 MCU 的任何备用 GPIO。

第二个问题:GUI 是否支持脚本编写? "工具"下拉菜单下有一个灰显的"脚本"选项、不执行任何操作。  我们想知道这是否是一个可以通过某种方式启用的选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您的提问。 我已将其分配给一名团队成员、以便在短期内提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    没有带测试点的 GPIO、但有许多未使用的 GPIO。 如果您想要可用的 GPIO、可以使用 MSP_nSLEEP 引脚。 断开与 MCU 的 nSLEEP 连接、并将 nSLEEP 信号连接到3.3V 以启用器件。 另一种选择是使用 MSP_nFAULT、但您将无法在 GUI 中查看故障(EVM 上仍会有红色 LED 指示灯、用于在发生故障时发出通知)。

    [引用 userid="12093" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194097/drv8434evm-gpio-and-gui-question ]GUI 是否支持脚本编写? "工具"下拉菜单下有一个灰显的"脚本"选项、不执行任何操作。  我们想知道这是否是一个可以通过某种方式启用的选项?  [/报价]

    否 当前没有计划在此 GUI 中包含脚本。  

    客户想要实现什么目标? 可以通过一种方式在不使用脚本的情况下实现它。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的响应以及您将 nSLEEP 或 nFAULT 引脚用作 GPIO 的想法。  我会将其传递给大家。

    关于脚本编写、客户希望对步进序列进行更多控制。 例如、他们希望改变反向模式与正向模式中的阶跃数、并对等。  GUI 只能将两个方向的往复步骤设置为常量。  

    客户可能会在获得 EVM 后转到 DRV8462、因为它具有更高的电流能力。 我尚未查看此 GUI、但我认为它也不支持脚本编写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    [引用 userid="12093" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194097/drv8434evm-gpio-and-gui-question/4504347 #4504347">客户一旦获得 EVM、就很可能迁移到 DRV8462、因为它具有更强的电流能力。 我尚未查看此 GUI、但我认为它也不支持脚本编写。  [/报价]

    DRV8462EVM 确实包含一个脚本窗口。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    哦、这太棒了。  是否有关于使用脚本工具的说明? 我在 GUI 用户指南中看不到任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    让我询问一下我们的 GUI 开发人员。 我个人没有使用 GUI 的此功能、也不是为我们的 EVM 宣传的功能。 当我找到指令时、我会告诉你。

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我选中了"Scripting"窗口、但此时 DRV8462EVM GUI 上的脚本窗口不起作用。 对此表示歉意。

    具有所需控制方案的方法是修改 EVM 固件或使用外部控制器来控制 DRV。  

    此致、

    Pablo Armet