主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C、 DRV8353RS-EVM
大家好、
我在使构建1运行时遇到问题。。。 LaunchPad LAUNCHXL-F280025C 按所述准备。 组装有电容器的 BOOSTXL-DRV8323RH (根据原理图检查和测量、但并非100%自信)。 预先变暗的符号、用户电机等-我按照实验室说明操作。 但我得到了以下 orrors:
systemVars.fastType 在 (systemVars.fastType)找不到未知成员'fastType'
一旦 I EnableRunAndIdentify I 接收 MOTOR_FAULT_STOP 和
模块过流 无符号整型:1 0x000003E7@数据位4
是否有任何提示、如果这可能是 BOOSTXL 的问题或我忽略了任何设置定义? 非常感谢!
Nicolai