This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:通用电机控制实验、构建1中的问题-未找到快速类型&过流(16)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C, DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191271/boostxl-drv8323rh-universal-motor-control-lab-issues-in-build-1---fast-type-not-found-overcurrent-16

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CDRV8353RS-EVM

大家好、

我在使构建1运行时遇到问题。。。 LaunchPad LAUNCHXL-F280025C 按所述准备。 组装有电容器的 BOOSTXL-DRV8323RH (根据原理图检查和测量、但并非100%自信)。 预先变暗的符号、用户电机等-我按照实验室说明操作。 但我得到了以下 orrors:

systemVars.fastType   在   (systemVars.fastType)找不到未知成员'fastType'       

一旦 I EnableRunAndIdentify I 接收 MOTOR_FAULT_STOP 和

模块过流   无符号整型:1      0x000003E7@数据位4    

是否有任何提示、如果这可能是 BOOSTXL 的问题或我忽略了任何设置定义? 非常感谢!

Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niccolai、

    我将把这个问题转交给 C2000 、因为它使用 了具有 LAUNCHXL-F280025C 的通用电机控制实验室。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上解决了模块过流问题。 我遇到的问题与此处所述的问题相同:

    "DRV8353RS-EVM:通用电机控制实验室校正偏移值故障和模块过流故障。"drv8353rs-evm-universal-moter-control-lab校正偏移值故障和模块过流故障

    S2开关需要切换为1:1。 这解决了当前问题-本实验指南中未提及此问题。

    但我仍然有 motorVars_M1.faultMtrPrev.bit voltageOffset 故障。 我将更深入地探究以解决这个问题。 感谢您的任何提示

    "fastType not found"错误仍然存在。 但我认为这只是与 btw 表达式和 systemVars 不匹配-不会导致问题。

    systemVars.fastType   在   (systemVars.fastType)找不到未知成员'fastType'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在构建4中遇到类似的问题。  

    我将所有电压偏移值更改为1.0f。 故障消失了。 但是、当我使 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify=1时、确定电机参数会再次出现过流故障。

    我尝试使用24V 电源电压运行48V PMSM。