请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313 主题中讨论的其他器件:DRV8316-Q1
是否满足车辆法规、三相电机驱动器、工作电压8~24V、功率3W BLDC 电机驱动器芯片的要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否满足车辆法规、三相电机驱动器、工作电压8~24V、功率3W BLDC 电机驱动器芯片的要求?
您好、Xiaofu、
感谢您发帖给电机驱动器论坛!
DRV8316-Q1器 件符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准、是一款三相集成 FET 器件、其建议工作电压范围为4.5V 至35V、最大峰值输出电流为8A。 该器 件还集成了电流感应功能、并提供以下控制接口:3xPWM 模式和6xPWM 模式。 有关该器件的更多信息、请访问以下产品页面: DRV8316-Q1
最棒的
~Alicia