This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:满足车辆法规要求、三相电机驱动器、工作电压8~24V、功率3W BLDC 电机驱动器芯片更适合吗?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197730/drv8313-meet-the-requirements-of-vehicle-regulations-three-phase-motor-driver-working-voltage-8-24v-power-3w-bldc-motor-driver-chip-which-is-more-suitable

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件:DRV8316-Q1

是否满足车辆法规、三相电机驱动器、工作电压8~24V、功率3W BLDC 电机驱动器芯片的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    感谢您发帖给电机驱动器论坛!

    DRV8316-Q1器 件符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准、是一款三相集成 FET 器件、其建议工作电压范围为4.5V 至35V、最大峰值输出电流为8A。 该器    件还集成了电流感应功能、并提供以下控制接口:3xPWM 模式和6xPWM 模式。 有关该器件的更多信息、请访问以下产品页面: DRV8316-Q1

    最棒的

    ~Alicia