请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 你(们)好
客户使用我们的 DRV8825来驱动步进电机、其规格如下所示。 VM = 24V、I_Chop=2A、1/32微步进。 当它以4000步进(1.8°)/s 的速度工作时、相电流显示如下、并且存在明显的噪声。 您能否帮助展示您的评论、说明为什么会发生这种相电流失真?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Harry、
电机驱动器可能未针对您的电机进行正确调整。 以下是一些可帮助您调整电机驱动器的有用信息:
此致、
Pablo Armet