This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:噪声和电流失真

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197675/drv8825-noise-and-current-distortion

器件型号:DRV8825

你(们)好

客户使用我们的 DRV8825来驱动步进电机、其规格如下所示。   VM = 24V、I_Chop=2A、1/32微步进。 当它以4000步进(1.8°)/s 的速度工作时、相电流显示如下、并且存在明显的噪声。  您能否帮助展示您的评论、说明为什么会发生这种相电流失真?