This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:上电后发生故障

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195093/drv8329aevm-fault-occurs-after-powered-up

器件型号:DRV8329AEVM

您好专家、

当我在 DRV8329AEVM 上进行测试时、会出现一种奇怪的现象、即 当 INHx&INLx 在 DRV 上电之前输入时、DRV 始终会在上电后自行发生故障

具体行动如下:

  1. DRV 未通电
  2. Inha 和 INLA 被赋予一些输入(一个被赋予高信号、等等)、而其它则为无输入。
  3. DRV 通电
  4. 故障发生

以下 波形可以描述我使用的信号。 每次我上电时、DRV 都会设置为 FAULT、只有当我向 nSLEEP 提供快速低电平逻辑脉冲时、才能释放该错误。

注1:这是复位后的正常波形。 此外、绿色是 OUTA (SHA);粉红色是 GHA;蓝色是 GLA;其他 INHx/INLx 不是输入。

注2:OUTA 大约为7V;粉色大约为7V~12V;蓝色为0V;所有信号都以 EVM 中的 GND 为基准。

注3:OUTA 上没有负载、因此它保持高输出电压。

如果您需要、我可以将其发布在以下 E2E 主题中: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187951/drv8329-pwm-control-mode-of-drv8329-pwm-generate-issue/4504175#4504175。  但是 、我 已经对这个主题做了很多答复、我认为读取起来有点模糊。 因此、我为即将出现的新问题发布了一个新主题。

您对它有什么意见、非常感谢。

此致

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您发布电机驱动器论坛!

    我的目标是在下星期结束前作出回应。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    出现故障的原因是您在 DRV 上电并准备好接受输入之前提供 INHx 和 INLx 输入。 我建议在 INHx 和 INLx 引脚上发送任何信号之前等待器件上电。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia、

    我已经完成了上电后发送信号的测试、是的、它将正常运行。

    然后、我发现一个有趣的现象、当 PVDD 高于7.5V 时、DRV 将运行故障、并且无法释放(HiZ 模式测试)。

    为了找出发生了什么、我检查 BSTx 和 SHx 之间的电压。 它显示如下(PVDD = 7.5V;此处无故障):

    因此、它与  BSTx 欠压故障相关

    当它以 HiZ 模式运行时、例如 Inha = PWM;INLA =低电平。 由于没有负载、VSHA 与 PVDD 保持相同(在 PWM 模式下、VSHA 将从 PVDD 切换到0V)。  这使得 BSTA 比 PWM 模式更小、则会发生故障。 我希望这对 DRV 应用有所帮助。

    此致

    SAL