您好专家、
当我在 DRV8329AEVM 上进行测试时、会出现一种奇怪的现象、即 当 INHx&INLx 在 DRV 上电之前输入时、DRV 始终会在上电后自行发生故障。
具体行动如下:
- DRV 未通电
- Inha 和 INLA 被赋予一些输入(一个被赋予高信号、等等)、而其它则为无输入。
- DRV 通电
- 故障发生
以下 波形可以描述我使用的信号。 每次我上电时、DRV 都会设置为 FAULT、只有当我向 nSLEEP 提供快速低电平逻辑脉冲时、才能释放该错误。

注1:这是复位后的正常波形。 此外、绿色是 OUTA (SHA);粉红色是 GHA;蓝色是 GLA;其他 INHx/INLx 不是输入。
注2:OUTA 大约为7V;粉色大约为7V~12V;蓝色为0V;所有信号都以 EVM 中的 GND 为基准。
注3:OUTA 上没有负载、因此它保持高输出电压。
如果您需要、我可以将其发布在以下 E2E 主题中: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187951/drv8329-pwm-control-mode-of-drv8329-pwm-generate-issue/4504175#4504175。 但是 、我 已经对这个主题做了很多答复、我认为读取起来有点模糊。 因此、我为即将出现的新问题发布了一个新主题。
您对它有什么意见、非常感谢。
此致
SAL