This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:请解释与 MCF8316A 的区别

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198169/mcf8315a-please-explain-differences-to-mcf8316a

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

我有一块具有 MCF8316A 的电路板、正在等待具有勘误修复的芯片的新版本。

之前的线程表示它将称为 MCF8316B。

现在、名为 MCF8315A 的新型芯片具有较低的最大电流(对于我们的电机来说是可以的)。

但是、MCF8315A 的勘误表是否与 MCF8316A 相同、或者 I2C 问题是否已得到解决?

请更新常见问题解答和/或发布勘误文档 för 不同的 MCT831xx 和 MCF831xx 器件。

此致、

Eric