主题中讨论的其他器件:MCF8316A、
您好!
我有一块具有 MCF8316A 的电路板、正在等待具有勘误修复的芯片的新版本。
之前的线程表示它将称为 MCF8316B。
现在、名为 MCF8315A 的新型芯片具有较低的最大电流(对于我们的电机来说是可以的)。
但是、MCF8315A 的勘误表是否与 MCF8316A 相同、或者 I2C 问题是否已得到解决?
请更新常见问题解答和/或发布勘误文档 för 不同的 MCT831xx 和 MCF831xx 器件。
此致、
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一块具有 MCF8316A 的电路板、正在等待具有勘误修复的芯片的新版本。
之前的线程表示它将称为 MCF8316B。
现在、名为 MCF8315A 的新型芯片具有较低的最大电流(对于我们的电机来说是可以的)。
但是、MCF8315A 的勘误表是否与 MCF8316A 相同、或者 I2C 问题是否已得到解决?
请更新常见问题解答和/或发布勘误文档 för 不同的 MCT831xx 和 MCF831xx 器件。
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
可在 MCF8315A 上解决 I2C 问题。 您可以将 MCF8316B 和 MCF8315A 视为具有相同的算法 ROM。 以下是 E2E 常见问题解答、可用作 MCF831x 器件的选择指南、并显示了相似性和差异: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers---internal/f/motor-drivers---internal-forum/1172043/faq-mcf8316a-selection-guide-for-mcf831x-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCF8316A%20FAQ#
您可能还注意 到、如常见问题解答中所述、"MCF8316B/MCF8315A"中对错误进行了修复。
最棒的
Robert