This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:硬件设计

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198204/boostxl-drv8323rh-hardware-design

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH

您好!

我知道这与 TI 论坛无关、但我真的需要一些帮助!

我想采用平板布局方法,但是这种方法不能使电容器并联或接近 VIN,因此我只能 通过电线/粗线迹将其从 VIN 处移开...  

有问题吗?  

非常感谢您的帮助

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这专门用于大容量电容吗? 使用的电容器值是多少?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    它主要 用于制动电流处理和电机所需的高电流。

    如果我可以找到该区域、我可以使用100V 2200uF 大电容器  

    我的主要问题是,如果这个大容量电容器距离很远,会导致任何电感 ?

    如果大电容器的负极连接到电路板的接地板、该怎么办?  

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    将大容量电容器放置得更远会由于导线/布线而增加电感、因此需要注意的是。 如果您决定将其连接得更远、 则走线/导线越厚 、电感就越小。   使其尽可能靠近并与粗导线/布线连接将有助于降低电感。 将电容器的负极连接到电路板的接地平面肯定会有所帮助。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    因此,如果我使用电线而不是走线,我不需要担心两个长度 都不平衡? 例如 ,接地线比 VIN 长,连接到电容器-和+?

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    无论您使用导线还是迹线、两者都具有您必须处理的电感。 布线本质上是铜线。 电感量取决于几个因素:

    较长的走线或导线会导致较高的电感

    2.布线或电线越薄,电感越高

    导线越厚、电感就越低。 迹线越宽、电感就越低。  导线或迹线越短、电感就越低。  

    如果存在长度不平衡、您可以将其视为一个具有比另一个更高的电感。 主要考虑因素是减小电容器 VIN 和电容器 GND 之间电流路径中的电感。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="544862" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198204/boostxl-drv8323rh-hardware-design "]

    我想采用平板布局方法,但是这种方法不能使电容器并联或接近 VIN,因此我只能 通过电线/粗线迹将其从 VIN 处移开...  

    有问题吗?  

    [/报价]

    尊敬的 Danny:

    将 CAP +焊接在尽可能靠近 FET 漏极的位置、并将(-)焊接在靠近 FET 源极的位置。

    如果您使用线迹或导线、它们有多长时间?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果我使用的是导线而不是迹线、那么我会在此附上 PCB 布局  

    对于从 MOSFET 源极到电容器的负极、为56mm + 49mm

    对于从 MOSFET 漏极到电容器的正极、该值为16mm + 27mm  

    如果将接地平面连接到电容器的负极、则接地平面尺寸约为51mm x 28mm

    如果我使用接地平面连接到电容器的负极、我没有什么顾虑、它能否处理高电流?  

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的帮助、您的观点非常重要。

    我将重新设计 PCB、主要 侧重于电容器位置。

    Danny