This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:反向电流

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226330/drv2603-reverse-current

器件型号:DRV2603

您好、团队成员:

我的客户有一些问题。 您会建议吗?

1.是否需要插入一个二极管来抵消电机的反向电压?  客户觉得自己不需要。 是这样吗?

2.如果从电机施加反向电压、反向电流是否可以从电机 流向电源 VDD?

非常感谢您的建议。

此致、
山崎章久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamazaki-San:

    否、请勿在输出端放置二极管。 反向电压(在数据表中也称为"反电动势")用于说明器件如何执行其闭环功能、例如自动共振跟踪。  

    至于反向电流运行的位置、它进入"反电动势检测"块。 它不会通过 VDD 返回。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEF-SAAN、

    感谢您的评论。
    我明白了。

    此致、
    山崎章久