请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2603 您好、团队成员:
我的客户有一些问题。 您会建议吗?
1.是否需要插入一个二极管来抵消电机的反向电压? 客户觉得自己不需要。 是这样吗?
2.如果从电机施加反向电压、反向电流是否可以从电机 流向电源 VDD?
非常感谢您的建议。
此致、
山崎章久
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户有一些问题。 您会建议吗?
1.是否需要插入一个二极管来抵消电机的反向电压? 客户觉得自己不需要。 是这样吗?
2.如果从电机施加反向电压、反向电流是否可以从电机 流向电源 VDD?
非常感谢您的建议。
此致、
山崎章久