This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:如何选择 IDRIVE?

Guru**** 2479475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225937/drv8701-how-to-select-idrive

器件型号:DRV8701

大家好、

如何选择 IDRIVE? 根据数据表、 很难在许多器件上应用:

如果以下 MOS 超过这些值、不会驱动它?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加新问题:

    如果使用电流检测功能、请将 SP/SN 连接到采样电阻器、同时将采样电阻器连接到另一个运算放大器来读取电流数据。 换句话说、8701的 SP/SN 引脚使用一个采样电阻器、同时也用于一个并联的运算放大器、因此单片电路可以读取该电流值。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    对于第一个问题、客户可以忽略 MOS 数据表中的"上升时间"规格。  我不知道为什么会出现这种情况。  Qgd 是重要规格、他们需要根据所需的上升/下降时间、使用数据表中的公式计算 Idrive、以决定他们希望以多快的速度驱动 FET。

    第二个问题、他们为什么需要外部运算放大器?  该器件上有 SO 引脚、可用于监测通过 SP/SN 连接的 SENSE 电阻中的电流。  内部电流调节仍可使用、因此引脚电压可由外部 MCU 读取。  我认为不需要外部运算放大器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    对于第一个问题,客户可以忽略 MOS 数据表中的"上升时间"规格。  我不知道为什么会出现这种情况。  Qgd 是重要规格、他们需要根据所需的上升/下降时间、使用数据表中的公式计算 Idrive、决定他们希望以多快的速度驱动 FET。

    这里的计算结果到底是什么? IDRIVE 的驱动电流到底得到什么? 您能举个例子吗?  

    对于第二个问题,他们为什么需要外部运算放大器?  该器件上有 SO 引脚、可用于监测通过 SP/SN 连接的 SENSE 电阻中的电流。  内部电流调节仍可使用、因此引脚电压可由外部 MCU 读取。  我认为不需要外部运算放大器。

    SO 输出端的电压是多少? 根据手册, 20在 AV 处,如果采样电阻0.01 Ω,电流为10A,输入电压为0.1V,输出电压为0.1V*20=2V, MCU 读数为2V,对吗?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    此链上的第一篇文章给出了一个计算示例。  数据表的第8.2.1.2.2节。  不应该有任何混淆。  客户应了解所需的压摆率并根据 FET 计算 Idrive。   

    请参阅数据表中的此部分以了解如何进行此计算。  公式2.

    7.3.4放大器输出 SO

    Voff 通常为50mV。  需要按照公式将此偏移添加到输出中。

    此致、

    Ryan