大家好、
如何选择 IDRIVE? 根据数据表、 很难在许多器件上应用:


如果以下 MOS 超过这些值、不会驱动它?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何选择 IDRIVE? 根据数据表、 很难在许多器件上应用:


如果以下 MOS 超过这些值、不会驱动它?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
樱桃、
对于第一个问题、客户可以忽略 MOS 数据表中的"上升时间"规格。 我不知道为什么会出现这种情况。 Qgd 是重要规格、他们需要根据所需的上升/下降时间、使用数据表中的公式计算 Idrive、以决定他们希望以多快的速度驱动 FET。
第二个问题、他们为什么需要外部运算放大器? 该器件上有 SO 引脚、可用于监测通过 SP/SN 连接的 SENSE 电阻中的电流。 内部电流调节仍可使用、因此引脚电压可由外部 MCU 读取。 我认为不需要外部运算放大器。
此致、
Ryan
您好、Ryan、
感谢您的支持。
对于第一个问题,客户可以忽略 MOS 数据表中的"上升时间"规格。 我不知道为什么会出现这种情况。 Qgd 是重要规格、他们需要根据所需的上升/下降时间、使用数据表中的公式计算 Idrive、决定他们希望以多快的速度驱动 FET。
这里的计算结果到底是什么? IDRIVE 的驱动电流到底得到什么? 您能举个例子吗?
对于第二个问题,他们为什么需要外部运算放大器? 该器件上有 SO 引脚、可用于监测通过 SP/SN 连接的 SENSE 电阻中的电流。 内部电流调节仍可使用、因此引脚电压可由外部 MCU 读取。 我认为不需要外部运算放大器。
SO 输出端的电压是多少? 根据手册, 20在 AV 处,如果采样电阻0.01 Ω,电流为10A,输入电压为0.1V,输出电压为0.1V*20=2V, MCU 读数为2V,对吗?
谢谢。此致、
樱桃