请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 您好!
我们目前正在为 ULC1001-DRv2900 EVM 捆绑包提供12V 电压和5A 电流。 不过、执行校准过程后、在检查功耗时会遇到"过电压"指示。
如果您能深入了解这种过功率情况背后的可能原因、我们将不胜感激。

此外、我们还希望获得有关如何解决此问题的指导。 您可以提供帮助我们诊断和纠正情况的任何特定信息或故障排除步骤都将非常有价值。