This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:过功率

Guru**** 2478975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226038/ulc1001-drv290xevm-over-power

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好!

我们目前正在为 ULC1001-DRv2900 EVM 捆绑包提供12V 电压和5A 电流。 不过、执行校准过程后、在检查功耗时会遇到"过电压"指示。

如果您能深入了解这种过功率情况背后的可能原因、我们将不胜感激。

此外、我们还希望获得有关如何解决此问题的指导。 您可以提供帮助我们诊断和纠正情况的任何特定信息或故障排除步骤都将非常有价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaij:

    您能再多讲一讲您的设置吗?  这是与平透镜捆绑的吗?  如果是、它是否连接到输出端?

    附加之后、您可以使用默认 GUI 设置点击运行按钮进行校准。  在这之后您是否报告过功率问题?

    您可以参考 R1和 R2的校准输出。  传感器的实际和视在功率读数如何?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我已经将平透镜(在捆绑包中接收到)连接到 EVK 的输出上。

    一旦我在电源和诊断窗口中播放电源按钮、它就会显示过功率。

    我无法获取换能器的技术数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    我想您的硬件设置正确、但对于 GUI -请运行默认校准、然后运行水清洗模式来显示演示。  在此例行程序期间、过电指示灯不应亮起。

    您可以参阅有关电源模式的 GUI 用户指南、以查看其功能。

    -杰夫