This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:关于失速检测的几个问题

Guru**** 2478925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8889-Q1, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225090/drv8889-q1-a-few-questions-about-stall-detection

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8434S和 DRV8434A

您好!

我的客户希望知道以下几点。  您能给我一些意见吗?

1. TRQ_COUT 寄存器多久更新一次?

  我的客户想知道 TRQ_COUNT 寄存器更新的频率。  他们希望尽快检测失速。  您能告诉 我吗?

2.是否可以使 TRQ_COUNT 值更大(或更准确)?

  我的客户希望 TRQ_COUT 更准确。  例如、如果寄存器值为4、他们希望使寄存器值大10倍、如40、以便 TRQ_COUNT 值更准确。  我认为他们不能做到这一点,但这是可能的吗?

3.如何查看模拟中的 TRQ_COUT?

  我的客户希望监控模拟中的 TRQ_COUT 值。  我认为他们需要使用外部 DAC、就像 MSP430的 EVM 那样、但我是正确的吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    1) 1) 请参阅以下应用手册的第4.1节(末尾):

    https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf

    2) 2) 我们在 DRV8434S 器件中添加了定标器选项。  如果不需要自动认证、他们可以考虑此器件。  否则、它在 DRV8889-Q1中固定。

    3) 3) 是的、以上应用中也对此进行了介绍。  DRV8889-Q1所需的外部 DAC。  我们有一个具有模拟输出的 DRV8434A 器件。   

    此致。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    感谢您的评论。  请让我确认一下#1。  IC 使用如下所示的计算方法来监控它是否被 Q1和 Q2上周期的 Δ1 μ V/Toff 停止、因此我们不能说它每隔 xxus 一次、因为它取决于 L、ΔI 和 BEMF。  我是对吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    没错。  具体取决于速度(BEMF)、电机电感(L)和峰值电流。  所以、这并不像每 XX 微秒更新一次那么简单。

    此致、

    Ryan