主题中讨论的其他器件: DRV8434S和 DRV8434A
您好!
我的客户希望知道以下几点。 您能给我一些意见吗?
1. TRQ_COUT 寄存器多久更新一次?
我的客户想知道 TRQ_COUNT 寄存器更新的频率。 他们希望尽快检测失速。 您能告诉 我吗?
2.是否可以使 TRQ_COUNT 值更大(或更准确)?
我的客户希望 TRQ_COUT 更准确。 例如、如果寄存器值为4、他们希望使寄存器值大10倍、如40、以便 TRQ_COUNT 值更准确。 我认为他们不能做到这一点,但这是可能的吗?
3.如何查看模拟中的 TRQ_COUT?
我的客户希望监控模拟中的 TRQ_COUT 值。 我认为他们需要使用外部 DAC、就像 MSP430的 EVM 那样、但我是正确的吗?
此致、
川崎义和