请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355、 MCF8315EVM
您好!
我使用 MCF8315A 设计了自己的电路板。 I 已测量所有 AVDD、DVDD、VCP、FB_BK 和 SW_BK 频率值-> 461kHz
但 I2C 无法正常工作。 可以帮帮我吗? 除 FB_BK = 5V 外、所有信号的值均与评估板相同。
此致
弗朗西斯克