This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:I2C 不能与 MCF8315A 在我自己的电路板上工作

Guru**** 2479205 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MSP430FR2355, MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221860/mcf8315a-i2c-doesn-t-work-on-my-own-board-with-mcf8315a

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355MCF8315EVM

您好!

我使用 MCF8315A 设计了自己的电路板。 I 已测量所有 AVDD、DVDD、VCP、FB_BK 和 SW_BK 频率值-> 461kHz

但 I2C 无法正常工作。 可以帮帮我吗? 除 FB_BK = 5V 外、所有信号的值均与评估板相同。

此致

弗朗西斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖。

    我想问一下您使用什么 MCU 来发送 I2C 通信吗?

    • 如果您拥有 MCF8315EVM、您能否尝试通过跳线将板载 MSP430FR2355的 I2C 引脚和 GND 连接到电路板上、然后查看是否可以使用 MCF8315A GUI 与 MCF8315A 进行通信?
    • 您能否用逻辑分析仪或示波器捕获 I2C CLK 和 SDA 活动、以查看通信错误发生的位置?

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我在 MCF8316论坛中发现了我的问题。 我在 FG 上添加一个电阻器、一切都正常。