大家好、
感谢您的支持。
我们知道当 DRV8801处于睡眠模式时、我们不关心 nFault 引脚、如下面的数据表所述。

但是我的客户测试标准需要浮动电流<1mA、但 某些 DRV8801 (nFault 输出电压将缓慢下降)浮动电流将>1mA 将无法通过此测试。 我们发现改进的方法是将 nFault 上拉电阻器从33k 欧姆增加到更高的值、然后电流将显著降低。 喜欢此 e2e Umberto 所说。(+) DRV8801-nFAULT -电机驱动器-内部论坛-电机驱动器-内部- TI E2E 支持论坛
到目前为止 、运行良好、找到提高 小于1mA 的浮 点电流的方法是增大 nFault 上拉电阻器的值。
1.我需要您的帮助来确认 nFAULT 引脚上的上拉电阻器是否可以? 您能给我极限值吗?
2.客户想知道为什么我们处于睡眠模式时,一些器件的 nFAULT 引脚电压会缓慢下降,浮动电流会大于1mA? 因为 这种情况以前没有发生过。 您能解释一下吗?
Br、
吉米