This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:SPI (S)型号的内部 LDO 输出电压

Guru**** 2479245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225036/drv8243-q1-internal-ldo-output-voltage-of-spi-s-variant

器件型号:DRV8243-Q1

您好、TI 团队、

我想向您介绍 SPI (S)型号的内部 LDO 输出(VDD)电压。 数据表的电气特性中没有数据。 我们需要检查 DRVOFF 和 nSCS 上的数字 I/O 电压电平、因为 MCU 的 I/O 电压电平为3.3V。 请进行检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    由于这是内部电源、我们未指定它。  我想您需要的只是数据表中提供的 Vih/Vil 电平。  此外、SDO 的 VOH (输出返回到 MCU)。  该电压取决于 nSLEEP 电压、在您的情况下该电压应为3.3V。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 是否有任何内部 LDO 输出电压的材料或数据? 如果您找到、请与我分享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    正如我之前解释的那样、这是内部的、不会引出到一个引脚进行测试。  因此、我们没有任何数据。  我很难理解这与上述讨论有何关系。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的友好解释。 我明白了。

    此致、