请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 您好、TI 团队、
我想向您介绍 SPI (S)型号的内部 LDO 输出(VDD)电压。 数据表的电气特性中没有数据。 我们需要检查 DRVOFF 和 nSCS 上的数字 I/O 电压电平、因为 MCU 的 I/O 电压电平为3.3V。 请进行检查并告知我。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我想向您介绍 SPI (S)型号的内部 LDO 输出(VDD)电压。 数据表的电气特性中没有数据。 我们需要检查 DRVOFF 和 nSCS 上的数字 I/O 电压电平、因为 MCU 的 I/O 电压电平为3.3V。 请进行检查并告知我。

此致、