This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:最大额定功率?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223311/mct8316a-max-power-rating

器件型号:MCT8316A

大家好、我想使用  MCT8316A 、大约160W。 这对于器件来说太大了吗? 在数据表中、我看到了12-35V 的工作电压和8A 峰值输出电流能力。 在我的应用中、我们将为器件提供26VDC。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在下周末之前提供一个有关这方面的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    实际上、您可以通过这个 E2E 主题获得答案: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222189/mcf8316a-application-inquiry

    如果您有关于此应用的任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这是一个令人沮丧的事情。 感谢您的帮助、Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    35V 时最大电流为8A (平均电流为6A)的器件为何功率仅为80W? 为什么  数据表中没有更清楚地介绍如此低的连续功率功能?  我只是注意到它在调优 文档中只是放在一边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    我明天会为您提供答案。 感谢您的耐心。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    在任何系统中、电压和电流之间都存在推挽。 例如、对于同一个80W 驱动器、可选择12V 系统驱动3A 平均电流、也可选择24V 系统驱动3A 电流。  

    持续运行功率能力也因应用、PCB 和热管理而异。 我们看到工程师在大约80W 的功率下保证该器件的集成 FET 电力输送能力、但在数据表中指定此规格是不正确的、因为并非每个 工程师都能根据他们的系统从我们的驱动器中期望这一点。  另一方面、 如果您使用散热器、您可能能够达到80W。  

    在我们的 BLDC 集成控制登录页面中、我们提到了有关驱动器的通用供电指南: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/integrated-control-bldc-drivers/overview.html

    这可能会给您带来更多的问题、但希望这有助于澄清数据表中没有说明的原因。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在数据表中指定一般额定功率是不正确的、但在 BLDC 集成控制登录页面中指定一般额定功率是适当的。 我了解。 谢谢罗伯特。