请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243S-Q1LEVM 您好、团队成员:
我的客户使用 DRV8243驱动螺线管。 (它们使用 H 桥驱动螺线管)
但是、在快速衰减模式下、它们的 VM 电压会增加(高达35V)。
是否有任何方法可以减少 VM 的增加量?
在制动过程中、慢速衰减和快速衰减(混合衰减模式)之间的切换是否起作用?
此致、
Kuwahara Kei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户使用 DRV8243驱动螺线管。 (它们使用 H 桥驱动螺线管)
但是、在快速衰减模式下、它们的 VM 电压会增加(高达35V)。
是否有任何方法可以减少 VM 的增加量?
在制动过程中、慢速衰减和快速衰减(混合衰减模式)之间的切换是否起作用?
此致、
Kuwahara Kei
你好,Kei!
感谢您与我们联系。
发生这种 VM 泵送的原因是、当电流流入电源时、VM 总线的充电电压会更高。
我建议 在制动期间以更慢的速度减小 PWM 占空比。
我们还提供了一个常见问题解答、其中 更详细地讨论了此概念:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping
尊敬的 Kei:
[quote userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225017/drv8243s-q1levm-increased-vm-in-fast-decay-mode我的客户使用 DRV8243驱动螺线管。 (它们使用 H 桥驱动螺线管)
但是、在快速衰减模式下、它们的 VM 电压会增加(高达35V)。
[/报价]电磁阀2端子是如何连接到驱动器输出的? 连接到 GND 或 VM、 还是介于两个输出之间? 如果连接到一个输出和 GND 或 VM、则不应发生凸点 VM。
布赖恩