This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:在快速衰减模式下可提高 VM

Guru**** 2478955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225017/drv8243s-q1levm-increased-vm-in-fast-decay-mode

器件型号:DRV8243S-Q1LEVM

您好、团队成员:

我的客户使用 DRV8243驱动螺线管。 (它们使用 H 桥驱动螺线管)

但是、在快速衰减模式下、它们的 VM 电压会增加(高达35V)。

是否有任何方法可以减少 VM 的增加量?

在制动过程中、慢速衰减和快速衰减(混合衰减模式)之间的切换是否起作用?

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kei!

    感谢您与我们联系。

    发生这种 VM 泵送的原因是、当电流流入电源时、VM 总线的充电电压会更高。

    我建议 在制动期间以更慢的速度减小 PWM 占空比。  

    我们还提供了一个常见问题解答、其中 更详细地讨论了此概念:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    [quote userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225017/drv8243s-q1levm-increased-vm-in-fast-decay-mode

    我的客户使用 DRV8243驱动螺线管。 (它们使用 H 桥驱动螺线管)

    但是、在快速衰减模式下、它们的 VM 电压会增加(高达35V)。

    [/报价]

    电磁阀2端子是如何连接到驱动器输出的? 连接到 GND 或 VM、 还是介于两个输出之间? 如果连接到一个输出和 GND 或 VM、则不应发生凸点 VM。

    布赖恩