This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:Jetson Nano 通过 SPI 通道驱动直流电机

Guru**** 2478945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224784/drv8873-jetson-nano-to-drive-dc-motor-over-spi-channel

器件型号:DRV8873

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我将使用 dvr8873电机驱动程序对要大规模生产的器件进行原型生产、并想将此驱动程序与 Jetson nano 配合使用。 您能举个例子吗?

我将搭配 Jetson nano 使用 DVR8873来驱动 SPI 通道上的直流电机。 在 Jetson Nano 上可以做到这一点吗?

我们将为上述驱动器制作一个定制的 PCB、您有应用原理图吗

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我们不支持 Jetson Nano、但可以完全通过 SPI 控制 DRV8873。  我确信 Nvidia 的支持团队可以帮助配置 SPI 通信通道。   

    我们有一个 EVM。  为什么不只购买此产品?  可以断开板载 MCU 和电机驱动器之间的连接、然后可以使用电缆连接到 Jetson Nano。

    https://www.ti.com/tool/DRV8873SEVM

    此致、

    Ryan