请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
我将使用 dvr8873电机驱动程序对要大规模生产的器件进行原型生产、并想将此驱动程序与 Jetson nano 配合使用。 您能举个例子吗?
我将搭配 Jetson nano 使用 DVR8873来驱动 SPI 通道上的直流电机。 在 Jetson Nano 上可以做到这一点吗?
我们将为上述驱动器制作一个定制的 PCB、您有应用原理图吗?
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、
Marvin 酒店
Marvin、
我们不支持 Jetson Nano、但可以完全通过 SPI 控制 DRV8873。 我确信 Nvidia 的支持团队可以帮助配置 SPI 通信通道。
我们有一个 EVM。 为什么不只购买此产品? 可以断开板载 MCU 和电机驱动器之间的连接、然后可以使用电缆连接到 Jetson Nano。
https://www.ti.com/tool/DRV8873SEVM
此致、
Ryan