请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8428 大家好、
问题1:
e2e.ti.com/.../drv8428-m0-m1-connection-for-0、 建议用于 M0和 M1引脚的10K PD。
PU 怎么样? 我们是否可以使用10K PU 至 DVDD 将其设置为"1"?
问题2.
在图7-11/12中、似乎 DRV8428中有内部 PD 

为什么仍然需要330K 或10K PD? 

Br
Ethan