This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:M0/M1连接、用于"0"和"1"

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224938/drv8428-m0-m1-connection-for-0-and-1

器件型号:DRV8428

大家好、

问题1:
e2e.ti.com/.../drv8428-m0-m1-connection-for-0 建议用于 M0和 M1引脚的10K PD。
PU 怎么样? 我们是否可以使用10K PU 至 DVDD 将其设置为"1"?

问题2.
在图7-11/12中、似乎 DRV8428中有内部 PD



为什么仍然需要330K 或10K PD?



Br
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    q1) 输入可以直接连接"1"的逻辑电源和"0"的 GND。  无需 PD AN 或 PU。   

    Q2) 330k Ω 电阻与内部上拉电流源和内部下拉电阻相结合、会导致1V 至1.25V 之间的电压。  这仅适用于 M1、因为它是四电平输入。  因此、不是简单的"1"或"0"。  输入支持4个电平(1、0、HIZ 和330k 至 GND、用于建立数据表中所述的电压电平)。

    此致、

    Ryan