This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:驱动变压器

Guru**** 2479225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210P, DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224679/drv8210p-driving-a-transformer

器件型号:DRV8210P
主题中讨论的其他器件: DRV8848

代表客户。

考虑使用 DRV8210P 以100kHz 的频率驱动小型隔离电源的变压器、以50%占空比 PWM 进行驱动。  该器件的极小尺寸和低成本令人信服。

是否有这样做的疑虑?

谢谢!

-steve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    请参阅此应用手册。  该指南专为 DRV8848而编写、但相同的设计指南应适用于 DRV8210P。

    https://www.ti.com/lit/an/slva917/slva917.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有用。  建议向文献列表中添加可能适用的所有完全集成有刷电机驱动器。  此外、将其放在数据表的应用部分可能也会好一些。

    谢谢- Steve