请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8210P 主题中讨论的其他器件: DRV8848
代表客户。
考虑使用 DRV8210P 以100kHz 的频率驱动小型隔离电源的变压器、以50%占空比 PWM 进行驱动。 该器件的极小尺寸和低成本令人信服。
是否有这样做的疑虑?
谢谢!
-steve.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、
请参阅此应用手册。 该指南专为 DRV8848而编写、但相同的设计指南应适用于 DRV8210P。
https://www.ti.com/lit/an/slva917/slva917.pdf
此致、
Ryan